结果:找到"物联网 4G NB WIFI ",相关内容620条
- 动手设计了一个4G物联网开发板,国产立创EDA专业版感觉很棒
- 记录生活感想:国产立创EDA专业版感觉很棒!最近几天学习使用了立创EDA的专业版PCB设计软件,然后动手设计了一个4G物联网开发板。使用体验还是蛮不错的,软件是永久免费,这个是国产立创EDA值得点赞的优点。对于从事电子开发的创业年轻人来说是一个非常好的福利,无需支付额外的授权使用费用,节约了创业成本。第一点:软件安装包小,安装起来很简单。软件界面全中文版本,让国人阅读、查找、使用很方便,降低了入门学习掌握PCB设计软件的门槛,无需翻译英文。这一点我是深有体会,当初入门学电子的时候,学的是99se和AD,花了很长时间学习去安装以及熟悉工具界面,安装还得下载破解版,安装包也是很大。软件界面又是英...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4G物联网 开发板 发帖人:ljfceo 发帖时间:2022-11-05 12:27:00
- 具有wifi数传功能的计数器
- 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
- 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 物联网 计数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
- M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 物联网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
- 暑期训练营进阶班参加心得
- 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
- 4G物联网连接主力---LTECat1
- 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,4G模组 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT,物联网 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接九九物联是一家专业的嵌入式产品的技术方案提供商,专注于WiFi模块硬件设计、固件定制、云平台和服务器对接等连接测试服务。九九物联与Realtek等行业伙伴达成了战略合作关系,推出一系列性能更优、精准定位的产品,为客户提供优化的WiFi嵌入式开发方案以及云端技术拼接和后台数据安全管理。九九物联在ARM嵌入式应用方面积累了丰富技术和市场经验,熟悉单片机市场,能够为产品远程控制提供稳定方案。提供App设计和云对接服务。以工程师真实体验为导向,为客户提供同步的测试服务以及二次开发服务。九九物联以智能硬件、仪器仪表为主要方向,提供LED调色灯、智能家电、wifi云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,WiFi, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-04-28 15:36:00
- 微信智能硬件
- 本公司正规注册,可免费开增值税普通电子发票。公司服务包括:PCBA生产,单片机或嵌入式程序开发,硬件开发,网络软件开发,APP开发,云端服务。微信红外监控LED方案是我司的一个案例,我司已实现微信公众平台的接入,智能硬件可以在手机待机时推送消息给手机微信端,其他微信硬件产品方案也可与本司联系订制。公司还有2.4G控制器及遥控方案,免费订制改版遥控。微信红外监控LED方案本公司历经多版本研究调试,开发出稳定可靠的微信红外监控LED方案。本方案在LED灯里加装wifi芯片,通过wifi路由器接入互联网,用手机端上的微信控制灯具,查看灯具的亮灭情况,以及灯具上传感器的测量数据,并可以在手机待机时接...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: wifi 微信硬件 2.4g 物联网 发帖人:劢联电子 发帖时间:2019-03-05 14:51:00
- 物联网产品开发承接,以太网,WIFI,GPRS等网络产品开发均可
- 本人从事工业互联网,工业IoT,物联网相关行业4-5年,有丰富的网络产品开发经验(其他的项目也可以考虑,比如CAN,485,MODBUS等工业产品均有经验)。有与相关的软硬件产品可以找我!扫码加微信咨询:
- 所属专栏: 项目外包 标签: 网络 物联网 以太网 WiFi GRPS POE 发帖人:贵就是好 发帖时间:2017-08-02 00:01:00
返回